This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:空闲通道 SNR 规格、A 加权

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1256372/pcm4104-spec-of-idle-channel-snr-a-weighted

器件型号:PCM4104

各位专家、您好!

我的客户现在正在评估 PCM4104、并对 SNR 有疑问。 数据表将"空闲通道 SNR、A 加权"指定为典型值。 客户希望知道此规格的变化。 请提供变体数据吗?

客户 理解如下。 它是针对噪声水平进行计算的。
-满量程输出电压:6.15Vpp=8.96dBu
- SN:118dB (TYP@44.1kHz)
-噪音水平=8.96-118=-109.04dBu

客户测量结果为108.72dBu。 客户希望知道此结果是否由变化引起。

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,如果数据表未提供最大值或最小值,那么我们只能按照标称值进行,我们无法提供最小值/最大值,它可能会因部件而异。

    请注意、 空闲通道 SNR 是在 禁用软静音和零数据静音功能以及0%满量程输入数据(未应用抖动)的情况下测量的。

    此致、

    阿拉什