This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563和由其驱动的扬声器的特性

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE, TAS2563, PP-SALB2-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1254570/tas2563-tas2563-and-characterization-for-the-speaker-it-drives

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: PP-SALB2-EVM、PUREPATHCONSOLE

问题1: 关于 TAS2563和用于确定控制和保护算法运行参数的配置/表征软件工具。 如何测试温度特征(RTV、CTV、RTM、CTM 和 RTVA)? 测试配置是什么? 需要哪种测试硬件?

问题2: 如果给定一些扬声器样本、TI 是否提供特性? 如果是、需要多少个样片? (Maxim IC 因其升压和保护扬声器放大器而提供此服务。)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    扬声器的热参数通过 TAS2563EVM 和 SALB2 https://www.ti.com/tool/PP-SALB2-EVM (PP-SALB2-EVM 用户指南)进行测量。  https://www.ti.com/lit/ug/slou422a/slou422a.pdf) 

    我们还为 TAS2563提供了扬声器特征评定文档、其中将详细介绍该流程 :https://www.ti.com/lit/an/slaa952/slaa952.pdf 

    我们通常不支持 E2E 上的扬声器特征。

    此致、
    亚瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您的回复。

    我的第二个问题的答案是"否"?  TAS2563的潜在客户是否可以购买您在回复中链接的文档中引用和描述的硬件并自行执行所有评定?

    如果我误解后 TI 提供了特征评定、那么需要多少个扬声器样品?

    最后、我申请访问"PUREPATHCONSOLE   用于音频系统设计和开发的 PurePath 控制台图形开发套件"软件。 通常需要多长时间才能获得批准?

    谢谢。

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我通常说这句话、是指如果您能在量产时分享一些有关潜在音量的信息、我们可能无法为每位客户提供有关扬声器特性的支持。 我已向您发送了一个朋友请求、希望您能够分享此信息。

    我将与我们的营销团队进行核实、以便为您批准该软件。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您现在应该可以访问 TAS2563的 PPC3  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您的提示回复。

    令人高兴的是、如果客户达到了最低阈值、TI 将在客户设计和使用  TAS2563 放大器时帮助进行扬声器特征评定。

    我支持的客户正在将 PUI Audio 的一个扬声器设计到他们公司的一个产品中。 因此、我将与我们的销售团队联系、了解我公司的演讲者预计每年使用量的预测情况、进而了解预期使用量。   我们共同的 客户将使用的 TAS2563放大器的数量。

    再次感谢您的支持。 非常感谢。 (感谢您检查下载必要软件工具的状态。 已授予访问权限。)

    但是、 登录后、虽然我能够下载 PPC3软件、但未能下载 PPC3用户手册 。 单击下载链接会产生以下响应:"似乎我们遇到了一些阻力。" 请帮助我解决此情况、以便我可以访问 PPC3用户手册。

    谢谢。

    凯文·霍斯金斯

    贝音频股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我看到您有一封 PUI 音频电子邮件。 我希望您能够有测试设备来测量扬声器参数?

    是的、该链接似乎已损坏、我曾尝试在本地找到它、但它看起来好像已上传至此处 https://www.osaelectronics.com/get/software/ti/ppc3/slou408%20%5BPPC3%20User%20Manual%5D.pdf

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您查找 PPC3用户手册副本。

    另外还有一个下载过程中出现问题的文档: TAS2563_TAS2563_TAS642.pdf Known_Issues 。 单击后、生成的页面显示"Sorry! 我们目前正在进行现场维护。"  非常感谢您的帮助。

    营销团队是否给出了必须实现的 EAU 级别的指示、以便 TI 帮助我们的客户确定实施保护算法所需的最后值?

    谢谢。

    凯文·霍斯金斯

    贝音频股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    e2e.ti.com/.../TAS2563_5F00_Known_5F00_Issues.pdf

    随附了已知问题文档。  

    一个问题是,PUI Audio 是否具有像 Klippel 分析仪这样的扬声器测量? 如果可以、这可用于确定扬声器的特征、

    请简单地给我一个私人的消息客户量每年。

    此致、
    亚瑟