This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424-Q1 TDM

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1255425/tas6424-q1-tas6424-q1-tdm

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424

大家好、我们正在开发16通道系统、因此我们将使用4个 TAS6424-Q1

我们将通过2 TDM8将信号从 DSP 的第一个 TDM CH1传输到8、  

第2个 TDM CH9至16

但看起来放大器只能处理通道1到8、而不能处理更高的通道、我该如何处理?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

      我可能误解了您的观点、但您是否正在将两个 TDM 数据添加在一起?  

      有两条 TDM 数据线、每条数据线上只有8个通道数据、对吗? 您可以将第一条 TDM 数据线发送到2个 TAS6424、它们会处理这8个通道数据。 并将另一条 TDM 数据线发送到另2个 TAS6424、它们还将处理这些8通道数据。 如您所说、总共16个通道仅从 SOC 端的角度来看、只需根据您的需要在其上放置不同的音频数据即可。 对于每个 TAS6424、它仅接收8通道数据、它们中的任何一个都不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我没有在串行器上标出 TDM 数据、  

    我从 DSP SDOUT_1通道1至8以及  DSP SDOUT_2通道9至16中选取、DSP 为 AD ADAU1452

    前面 2个 TAS6424 SDIN 总共8个通道、编号为1到8、没问题

    但第二个 2个 TAS6424将接收8个标识为9至16的通道、它们将知道通道9等于通道1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    但是第二个 2个 TAS6424将收到8个信道,标识为9至16,他们将理解信道9等于信道1 ?

    当然可以。 因为该通道数仅对您的 DSP 有意义。 第二个2个 TAS6424只知道数据已发送给他们、他们仅查找这8通道数据、甚至不知道是否存在其他数据。 当然、他们会将其用作通道1至8来工作。