This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424QDKQRQ1在 BTL 模式下、PVDD 为25V、可以驱动2Ω 负载?

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1255939/tas6424-q1-tas6424qdkqrq1-under-btl-mode-pvdd-is-25v-could-drive-2-load

器件型号:TAS6424-Q1

迪亚尔斯、

TAS6424QDKQRQ1 在 BTL 模式下、PVDD 为25V、可以驱动2Ω 负载?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo

      这是可能的、但不建议这样做。 这种工作条件很容易触发 OC、需要谨慎使用。 热性能也是您的问题。