This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4562:LM4562振荡

Guru**** 2874220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1255412/lm4562-lm4562-oscillation

器件型号:LM4562

我有一个与振荡有关的问题。 这是线路级音频前置放大器的简单缓冲音量控制。

任何人都能看到原因。 我已经摆弄了反馈电阻器。 增益应该非常低、目前显示为4 x。 已在反馈电阻器上尝试27pF、 对于增益电阻器、值为10k 和1K。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    查看您提供的原理图后、没有什么真的很突出。 您能否提供布局?您可能遇到了一些布局问题、这些问题导致了您遇到的不稳定因素。 此外、 是否可以探测正在看到的信号以及输入信号? 您还可以说明一下电源去耦电容器的值。 我们已经看到过由于过去去耦不当而对输出产生的影响。 但这种情况不太可能发生。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥·赫

    去耦为100n 和10uf。

    谢谢 Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    您实施的去耦电容应该适用于该放大器。 您能否说明一下您看到的电路情况。 您看到的是来自每个通道的振荡、还是仅仅其中一个通道的振荡? 是否可以分享您看到的内容和您发送的输入的示波器截图?

    此致、

    伊格纳西奥