This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903EVM-U:音频输入问题

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903, PCM2903EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1253342/pcm2903evm-u-audio-input-issue

器件型号:PCM2903EVM-U
主题中讨论的其他器件:PCM2903

您好!  

我想在我的产品中实施 PCM2903、因此我已经购买了 PCM2903EVM-U 来对其进行测试。
音频输出、一切都运行良好。
音频输入、它无法正常工作。 我正在使用 软件"不和" 来检测输入外围设备,它检测到它,但没有声音到我的电脑(窗口)。
我尝试了不同的麦克风,但仍然是相同的问题。

也许有人能解决同样的问题吗?

关于 PCM2903的另一个问题:它是否与 Android 平板电脑兼容?

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您使用的是 Windows 10还是 Windows 11? 此外、当您点击"test audio (测试音频)"时、不和谐会检测到任何输入? 该 EVM 符合 USB 类标准、但我不知道它是否能与 Android 平板电脑配合使用。 这取决于平板电脑的操作系统。

    此致、
    J·麦克弗森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Windows 10和是的不和去检测所有可用的输入。
    当我选择我的本机麦克风时、我可以看到音频输入数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我似乎手头没有此 EVM、所以我已经交付了一个、这样我就可以再次查看手头的工作。 同时、您是否能够使用 Audacity 等其他程序进行测试? 静音开关是否也设置为高电平?

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在无法对其进行测试。
    我会尽可能地进行检查。
    否则、我已检查静音开关、但它未激活。
    感谢你的帮助。
    等待测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我今天下午收到了 EVM。 我将能够在星期一对其进行测试、并告诉您我找到的内容。 如果您在此之前获得了测试、请告诉我您是否在测试中发现任何其他内容。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我对 EVM 进行了测试、在从中记录的内容中未遇到任何问题。 你可以尝试另一个软件,如 Goldwave 或 Audacity 看看你是否可以从它记录?

    谢谢!
    J·麦克弗森