This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:来自 PCMIN 的信号输入再次输出到 PCMOUT、增益调节范围为-4dB。

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1256829/tlv320aic1110-signals-input-from-pcmin-are-output-again-to-pcmout-with--4-db-gain-adjustment

器件型号:TLV320AIC1110

您好!  

<Question 1>
我希望将接收到的信号作为模拟信号1输出、并再次从外部将模拟信号1输入到相同的 PCM 编解码器、以便将其传输到下一个端子。 信号是否会被识别为以下数据表中所述的相同电平和输入?
--------
"发送..."中的过载信号电平(3dBm0) 表:
124mVpp (正常模式)
"接收..."中的过载信号电平(3dB) 表:1.925Vpp
--------


在第5页的方框图中、箭头从"数字调制器和滤波器"指"模拟调制器"。 即使没有问题1中的外部电路、来自 PCMIN 的传入信号在默认模式下是否会通过-4dB 增益调整再次输出到 PCMOUT?


谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1) 1)输入和输出信号会根据信号电平表而不同的电平、您是正确的。

    2)这是 PCM 环回、正确。 默认情况下的滤波将提供增益调整。

    此致、
    J·麦克弗森