请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC1110 您好!
<Question 1>
我希望将接收到的信号作为模拟信号1输出、并再次从外部将模拟信号1输入到相同的 PCM 编解码器、以便将其传输到下一个端子。 信号是否会被识别为以下数据表中所述的相同电平和输入?
--------
"发送..."中的过载信号电平(3dBm0) 表:
124mVpp (正常模式)
"接收..."中的过载信号电平(3dB) 表:1.925Vpp
--------
在第5页的方框图中、箭头从"数字调制器和滤波器"指"模拟调制器"。 即使没有问题1中的外部电路、来自 PCMIN 的传入信号在默认模式下是否会通过-4dB 增益调整再次输出到 PCMOUT?

谢谢。
科诺