This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:TLV320DAC3203可以使用 STM32F103RBT6?

Guru**** 2561540 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1256300/tlv320dac3203-tlv320dac3203-can-use-stm32f103rbt6

器件型号:TLV320DAC3203

您好,我想使用声音源文件,如 MP3或 wmv 在内存输出.

我使用 MCU STM32F103RBT6。

1.是否可以通过 TLV320DAC3203从 MP3或 WMV 声源输出声音源?

2.  STM32F103RBT6是否与 TLV320DAC3203兼容?

非常感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junhyeon:

    在兼容性方面、TLV320DAC3203支持 I2S、LJF、RJF 和 TDM 等常用格式的数字音频输入。 只要主机控制器能够以这些格式发送音频数据、TLV320DAC3203就应该可以正常工作。

    快速搜索完 STM32微控制器后、似乎必须改用"高密度"器件:

    此外、主机控制器必须能够读取 MP3或 WMV 格式、并将其转换为 I2S 或类似格式、以便用于数字输入音频器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师