This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:LM4871MX/NOPB -焊线接合变更所需的 PCN 文档

Guru**** 2664815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1256818/lm4871-lm4871mx-nopb---required-pcn-document-for-wire-bonding-changes

器件型号:LM4871

您好:专家,  

祝您愉快!  

您能否检查并确认下图中的引线键合更改和底部标记是否符合 TI 要求? 。  这两个生产日期代码都属于马来西亚。  

请帮助我们采用这些更改背后的正确 PCN。  

期待您的宝贵支持。  

此致  

Manoj Balakrishnan.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:专家,  

    期待你在这个问题上的支持。  

    谢谢!  

    M·巴拉克里什南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    这看起来像是一个不同的引线框和裸片本身。 您可以按照以下说明启动 假冒验证:反假冒|质量政策和规程|质量和可靠性| TI.com

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我们将拒绝部件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好!  

    我们需要您提供的另一项支持。  

    您能不能单独检查 DC 2208的图像并确认我们接受?  

    让我们知道哪一种方法是正确的 、以避免进一步混淆这些器件。  

    谢谢!  

    此致  

    Manoj Balakrishnan.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    考虑到数据表 第13/14页的图表、DC1903似乎更接近说明。
    但是、我并不真正了解该器件的历史、也不知道过去裸片、引线框或键合线是否发生了变化。 因此、最好使用假冒分析。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师