This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:结至电路板和结至外壳规格

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1256440/drv135-junction-to-board-and-junction-to-case-specification

器件型号:DRV135

该器件的 R theta J-B 和 R theta J-C 的值是多少? (结至电路板和结至外壳温度)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nihil,

    许多较旧的器件仅提供结至环境规格。  这在大多数情况下实际上已经足够了、因为 内部芯片与 PCB 的热连接极小、并且此类器件中通常不使用散热器。  数据表提供了 Theta-J-A。  下面是使用 Theta-J-A 针对直流负载计算自发热的示例。  该视频介绍了有关这些计算的详细信息:   功率和温度 

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Art,这是有用的!