This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:单声道模式(后置滤波器 PBTL)

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1256457/tas5782m-mono-mode-post-filter-pbtl

器件型号:TAS5782M

大家好!

我希望实现 SW 功能、TAS5782M 可以在单声道或立体声模式下使用。

对我来说、数据表中的信息有歧义。

此处可以看到、SPK_INB+ SPK_INB-应接地。 此外、POST 表示这是单声道模式的要求。

e2e.ti.com/.../tas5782m-asking-for-the-tas5782-mono-application

不过、数据表未指明这一点。 此外、它还表示在单声道模式下可以混合使用两个通道。 例如、如果将输入混频器设置为将100%左侧音频输入数据路由到两个输出级和0%右侧音频输入、我也可以创建单声道信号。

因此有一个问题:我是需要在单声道模式下将 SPK_INB+和 SPK_INB-连接至 GND、还是可以在软件中将 TAS5782M 完全设置为单声道模式?

谢谢、尊重、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡·海

    yunan yu 说:
    但是数据表没有说明这一点。 此外、它还表示在单声道模式下可以混合使用两个通道。 例如,如果将输入混频器设置为将100%左音频输入数据路由到两个输出级和0%的右音频输入,我也可以创建单声道信号。

    此功能受支持、并在 DSP 端实现、您可以检查 PPC3的输入混频器功能。 在混频器之后、器件实际上只将通道 A 用于 PBTL。 因此、当信号进入 DAC 侧时、实际上只需使用 DAC_OUTA。  

    将 SPK_INB+/INB-连接到 GND 将有助于降低器件噪声并保证性能。 我们仍然建议您进行该更改。 您可以根据系统要求尝试使用该方式、但性能可能会受到一些影响、我们无法完全保证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow He,

    感谢您的回复。 因此、如果我要在 SW 中实现此操作、我需要2个晶体管将 SPK_INB+/-拉至 GND (因为我不需要跳线)。 使用2个10k Ω 电阻器和简单的 NPN 来实现是否适合? 10k 会将带有2µ2 Ω 的 DAC_OUTB 连接到 GND;因此该引脚上的负载受到限制。

    您能否确认此方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡·海

      对于 SPK_INB+/-、最好无需10K 电阻器、仅使用 NPN 拉至 GND。 对于 DAC_OUTB、可以考虑添加一个10K 电阻器至 GND。