This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4550B:LM4550B 编解码器

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4550B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1257471/lm4550b-lm4550b-codec

器件型号:LM4550B

上面是 ADSP 处理器和 LM4550B 编解码器之间的接口。

问题:当编解码器退出复位并成功接收到 SYNC 时、虽然预计会有 BITCLK 和 SYNC 频率、但它不会生成 CODEC_READY 位1 (时隙0、位15)。

下面是波形。



我们正在由 Tempo Semiconductors 验证我们相对于 AC97链路协议编解码器 STAC9753的代码、并且我们正在获取预期的 CODEC_READY 位1 (时隙0、位15)、下面是 STAC9753的波形。

注意:LM4550B 在寄存器和通信协议方面可直接替代 STAC9753。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已 在该电子邮件中回复了卡蒂克·瓦什特、我们将使用该回复、因此我将关闭此帖子。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请省略此邮件、并考虑此论坛链。

    关于上述事项、我想添加一点:是编解码器在它结束复位后必须在 SDI 线路(时隙0、位15)中发送 CODEC_READY = 1、并且 我们在 SDI 线路上没有收到此信号。

    一个观察结果是 CODEC_READY 的值对于备用 SYNC 为高电平(时隙0中的位14、13、12和11 为低电平)

    查询:SDATA_IN 引脚的默认状态是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须从 SYNC 看到标签事务、BCLK 以了解 NOT READY 位。

    默认情况下、SDATIN_IN 在测试模式下处于该高阻抗。