This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:DAC DRC 功能

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1256176/pcm3070-dac-drc-functionality

器件型号:PCM3070

大家好、我们在音频放大器产品中使用了 PCM3070、大量的路由/滤波选项使其成为一款非常出色的单芯片解决方案。  

我正在尝试在 DAC 输出上添加一些 DRC 功能、以帮助压缩来自麦克风的实时语音、这些语音直接从 ADC 环送到 DAC。 我已经按照应用手册 SLAU332中所述加载了寄存器、但在传递函数中看不到任何差别:从 sig 生成馈入1kHz 正弦-即使在-3dBFS 输出电平下也不会发生电平变化。 我试着将 LPF 扩展到1.5kHz 来获得能量识别-我确实看到 DRC 标志被设定、但仍然对输出没有影响。  

如何对 DRC 运行进行完整性检查? 稳态正弦波输入是否应该能够看到非线性振幅传输?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个应用程序。 关于类似器件的 DRC 的注意事项。 您需要设置 DRC 参数、如阈值、增益等。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa446/slaa446.pdf?ts = 1691174711299 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3254

    您可以通过提供低于阈值的信号进行测试、例如检查是否应用了增益。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我已经做过这样的尝试-事实上、即使是从系数数字来看、这些器件看起来都几乎相同!  

    我观察到的是、始终应用增益、即使似乎触发了 DRC、也不会降低增益。 机制尚不清楚-它是否适用于稳定状态1kHz 正弦波? 此外、我也看不出 HPF/LPF 是如何通过测量信号包络与 DRC 工作原理的经典描述相匹配的。 当我将默认 HPF (~80Hz)和 LPF (~16Hz)设置放入 TI Biquad 计算器中时、不会有任何明显的"重叠"-它们在增益已经急剧下降时相交、那么它们怎么才能检测到任何有意义的能量呢?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否使用 EVM 和 GUI DRC 对其进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以-但我可以通过命令行串行接口设置所有寄存器。 在早期的原型阶段、我使用 EVM 并将 I2S 和控制线硬连接到编解码器进行测试、结果非常有效。 两周前,我抛出了这项任务:( 我相信注册设置正常,因为我可以读回他们。  

    您是否希望我会在稳态正弦波上看到上述传递曲线? 我猜是的。 我的直觉是、包络能量测量不起作用。 我看到阈值标志已设置、因此我知道它已被触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它应与正弦波配合使用、并让它连续运行。 您可以使用类似 AP 的仪器并扫描如下所示的输入以进行检查。