This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:CMBEVM

Guru**** 2814605 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1252493/tas5825m-cmbevm

器件型号:TAS5825M

我的 CMBEVM USB 未正确连接到计算机以便与 PurePath 配合使用。 如果我在板与电源断开的情况下将 CMBEVM 连接到计算机、它会在板上向我发出蓝灯、并确认已连接。 为电路板加电并尝试连接到 PurePath 后、 它仅显示它已离线。 通常、它会给我带来 PurePath 中的绿色气泡、并让我联系。  

  

除此之外、还会显示"changed USB mode in successfully"、其中应该会出现绿色气泡/connect 按钮-我不确定这是否重要。  

最后、如果我完全拔下 CMBEVM 插头、则重新上电后、蓝色 USB 灯将一直亮起。  

(上图是在电源循环后、USB 指示灯仍然亮起且未连接 USB 电缆的情况下)  

我已从 PurePath 卸载并重新安装 TAS5825EVM 应用、PurePath 应用本身、Matlab Compiler Runtime、已重新启动计算机并重新启动所有操作。 我也尝试过(但失败了)使用 PurePath 将 CMBEVM 连接至另一台授权计算机。

该 CMBEVM 一直在工作、从不是我的计算机"识别的器件"、但是它会始终正确连接到 PurePath。  

我希望这是足够的信息-  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    连接到 CMBEVM 的 TAS5825MEVM 会出现此问题? 通过 USB 连接设备后、您可以在 Windows 的"设备管理器"中卸载驱动程序。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Luis、

    CMBEVM 连接到封装器件中的独立 TAS5825M 放大器芯片。  

    我以前不必下载任何音频驱动程序才能成功连接设备。 我能够访问(或者知道)的唯一下载是 PurePath 以及 PurePath 中用于 TAS5825M 的应用。

    如果我需要一个驱动程序或丢失了一个,我会很高兴地下载它!  

    谢谢。

    乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的第一篇文章中、我提到了 PurePath 中的 TAS5825EVM 应用-我的错是 TAS5825M 应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、您好!

    TUBAudDriverLatest_V4.zip 是要安装的常规 TI USB 音频器件驱动程序。


    如果您怀疑您拥有不正确的 TI 音频器件驱动程序、接下来的步骤为:  

    a.打开设备管理器

    b.在"声音、视频和游戏控制器"下查找"USB-AudioEVM"  

    c.右键单击该驱动程序、然后"卸载设备"

    d.拔下 USB、将 USB 重新插入计算机、这将允许计算机识别正确的驱动程序。  


    此外、如果这些方法都不起作用、则固件可能在 TAS1020中损坏。 您可以按照随附的指南操作、查看这是否可以解决此问题。  

    TAS1020B 固件更新 Procedure.zip

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luis、谢谢您提供的所有信息。

    当我第一次安装 PurePath 时、我记得该驱动程序随附下载。 不过、我不断收到此窗口、  

    当我按照断开和重新连接的提示操作时、它仍然无法识别设备或下载驱动程序。 我完成了卸载驱动程序、连接和重新连接等的整个过程、结果相同。

    。     

    接下来将尝试1020固件更新。  

    再次感谢- Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、您好!

    感谢该更新、希望 TAS1020更新可以为您解决此问题。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    由于设备仍无法与计算机通信、我们无法成功完成 TAS1020更新。 显示已安装了最佳驱动程序、但我们无法通过该步骤进行固件更新。

    只要 CMBEVM 连接到计算机、在设备管理器中、就不会自动显示该器件。
    它"重新加载三次" 并显示了带有驱动器的正确器件。 黄色三角形
    它会在大约15秒后再次重新加载、表明无法识别 USB
    然后显示"Unknown USB Device (未知的 USB 设备(设备描述符请求失败))"
    我们已尝试更新驱动程序,但它不接受,表示已安装了最佳的驱动程序。

    我们还尝试按照共享文档所述将 CMBEVM 上的引脚短接、但观察图片中的电路板、它与我们手头的器件不同、对电路板没有影响。  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、您好!

    您拥有的 CMBEVM 是哪个版本? 可能需要获取新的电路板。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Luis、我不确定版本是什么。 我会在哪里找到该信息/它是否是物理板上的数字?

    谢谢!

    乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、您好!

    这可以在 EVM 的顶部标记上看到。 您还可以上传整个 EVM 的图片、我就可以获得这些信息。

    此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

    这起作用吗? 我想您在寻找 E204460或 M11S94V-0、但不确定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、您好!

    它可以与任何其他 PC 配合使用吗、我认为需要更换主板、因为大多数调试步骤在您拥有的主板上似乎无法正常工作。 您可以给我发送电子邮件至 luisvf@ti.com 以进行后续步骤

    此致、
    路易斯