This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:PPC3插件

Guru**** 2533110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2X63EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1256745/tas2x63evm-ppc3-plug-in

器件型号:TAS2X63EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2563

您好!

我们的客户购买了 TAS2x63EVM 并使用 TAS2563插件在 PPC3上运行该 EVM。

TAS2x63EVM 的插件版本是否正确?

 

因为我们无法释放器件断电的 IRQ 状态。

我们如何释放器件断电状态?

是否有 TAS2x63EVM 的详细操作手册文档?

 

此致、

望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    您能否在 PPC3内分享"关于"对话框的捕获? 您应使用 TAS2563 四方扁平无引线 EVM:

    请共享用于其 myTI 帐户的客户电子邮件地址、您可以通过私人 e2e 消息或电子邮件进行共享。 然后、我们可以检查它们是否具有正确的软件访问权限。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我将我们的客户电子邮件地址发布到了私人 e2e 消息。

    此外、我还发送了 TAS2563QFN EVM 插件的 DL 请求、请授予我的访问权限。

     

    TAS2563 EVM 与 TAS2563QFN EVM 之间的 PPC3插件功能有何差异? 这是智能放大器调优功能吗?

    我们仍然需要 TAS2x63EVM 的专用操作手册、我们应该参考哪本手册?

     

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    我将跟进一些通过私人邮件提出的问题。
    关于手册、这是 QFN EVM 的用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slau835a/slau835a.pdf

    内部 DSP 功能存在一些差异、您会注意到这些器件之间有不同数量的 EQ 和 DRC 频带。 但是、模拟性能和升压性能是相同的、差异仅在调优模式下存在。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的提示支持。

    我们正在使用 TAS2x63EVM AMPS122C 版本 EVM、但使用 TAS2563QFN EVM 插件时仍然听不到声音。

    未介绍 QFN EVM 的用户指南有关操作的任何详细信息。 我们想逐一了解以下内容。

     1. 这次我们不使用学习板2.跳过智能放大器处理。 在这种情况下、我们如何在"特性"选项卡上解决平坦响应、无热感应参数? 它看起来仍为 Default Setting (默认设置)、并且仍然有已建模的扬声器参数。

     

    2.  内置音频播放器可以播放音乐文件,但即使改变音量也不会发出声音。 音频信号输入路径选择器在哪里?

    我怀疑 I2S 信号未从 XMOS USB 接口路由到 TAS2563QFN。 或者是否有静音功能?

     3.  TAS2563QFN EVM 插接 GUI 上是否具有系统检查功能? 以前的 TAS2563 EVM 插件具有该功能。

    此外、TAS2563QFN EVM 插件上没有"IRQ"选项卡、我们如何查看 IRQ 实时状态?

     

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    此处是更新、我们立即获取 EVM 备份并运行 TAS2563QFN EVM 插件。 在默认设置下,声音已成功发出。

    另一个 EVM 似乎已损坏。

    要开始 D 放大器评估、我们仍然需要智能放大器增强设置模式。

    您能告诉我们之前问题的想法吗?

     

    此致、

    望月市      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    感谢您提供更多信息。

    基本上、TAS2563有两种工作模式:

    • ROM 模式是基本配置、在这种情况下、扬声器保护和所有其他音频处理功能、如 EQ、DRC 等、均被禁用。 若要将器件配置为此模式、应执行以下过程:
      • 打开 TAS2563QFN 插件
      • 将 EVM 连接至 PPC3
      • 转到"Device Control"面板
      • 从右上角的下拉列表中选择"ROM Mode"
      • 点击右上角的"Apply"
      • 此时、该器件应该已完全初始化、可以播放音频
    • 调优模式包括扬声器保护和所有其他处理特性。 扬声器保护不能完全绕过;但是、保护限制(Xmax 和 Tmax)可以设置为非常高的值、以防止早期保护。 若要为此模式配置器件、请执行以下过程:
      • 打开 TAS2563QFN 插件
      • 将 EVM 连接至 PPC3
      • 转到"调优和音频处理"面板
      • 一段时间后、器件应完全初始化并准备好播放音频

    关于 IRQ 标志、您可以在右上角的"Device Control"面板中看到这些标志、这会显示一个弹出窗口、您可以在其中检查锁存中断和实时中断。

    对于音频播放测试、您可以使用任何音频源、如媒体播放器或 Web 浏览器。 EVM 与 PC 的任何其他声卡一样工作。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师