This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:数据表澄清

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1257622/drv134-datasheet-clarification

器件型号:DRV134

我正在查看 DRV134PA 的数据表、我看到了一个17Vrms 输出摆幅的列表、并且在电源电压与输出摆幅的关系图上、它在+/- 18V 时显示大约19Vrms。 我还看到最大电源电压为40V 或+/- 20V、但17Vrms 相当于+/-24V、超出了最大电源电压。 这是文档错误吗、或者我对这些规范的理解是否受限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    DRV 输出摆幅的典型值为电源轨正极2.5V、负极1.5V。 最简单的方法是从这个角度与仿真并联来看待这个问题。 如果我过度驱动输出、如下所示、您可以看到输出不能超过电源。 此模型并不完美、但它表明输出不能超过电源轨。 绝对最大值为+/- 20V、其中指定的建议电源最大值为+/- 18V。 随着负载电流和温度的升高、输出摆幅将比电源更远。 这可在下面的图14中看到。  

    我希望这有助于澄清输出摆幅限制。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通