This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:OTSD 锁存故障 GPIO 和 OTSD 故障 GPIO

Guru**** 2555340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1257951/tas6584-q1-otsd-latch-fault-gpio-and-otsd-fault-gpio

器件型号:TAS6584-Q1

大家好、

您能否解释 FAULT_SOURCE_EN1寄存器中 OTSD 锁存故障 GPIO 和 OTSD 故障 GPIO 之间的区别?

非锁存是否意味着"自动恢复状态"下出现故障?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San,

    这非常简单。  这两个 I2C 设置会将故障指示为锁存器或非锁存器、从而指向/FAULT 引脚。

    锁存 OTSD 需要清零、以便在放大器冷却后可以重新开启。  OTSD 非锁存故障将在放大器冷却后自动恢复。

     有关自动恢复的完整说明、请参阅数据表中的第8.4.2.1.8节。

    此致、

    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg-San:

    我想再次确认一下我在下面的理解是否正确。

     OTSD 锁存故障 GPIO:仅当 FAULT_CONFIG(0x8F)中的 OTSD Auto REC 设置为 0 (非自动恢复) ,应根据您的喜好设置此位。 如果将其设置为1、则该寄存器无关。

    OTSD FAULT GPIO:仅当 FAULT_CONFIG(0x8F)中的 OTSD Auto REC 设置为 1 (自动恢复) ,应根据您的喜好设置此位。  

    如果设为0、则无关该寄存器。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San,

    寄存器0x90、这些信号只定向到/FAULT 引脚、或者不定向到。  这与自动恢复无关、

    在寄存器0x8F 中、将设置自动恢复。   

    我希望这能为您澄清一下。   

    此致、
    S·格雷格