This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:VBAT_IN 的待机电流

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1255905/pcm6240-q1-standby-current-for-vbat_in

器件型号:PCM6240-Q1

尊敬的专家:

客户对 AVDD 关闭时 VBAT_IN 的待机电流有疑问。

是否有防止待机电流流动的功能?

如果不是、我认为待机电流是通过 VBAT/~1MOhm 计算得出的。 我的理解是否正确?

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    预计48个工作小时内得到回复。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ore-San

    您能回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、  

    感谢您的提问。 数据表中没有防止待机电流的显式功能。 该计算方式可用于获取 VBAT_IN 端子上的电流。

    如果您需要进一步的支持、请告诉我们。

    此致、

    Ore.