This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:输出功率仅~40W 时出现过载

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255-Q1, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1257330/tpa3255-q1-overload-when-output-power-is-only-40w

器件型号:TPA3255-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA3255

我们正在测试 TPA3255-Q1、存在一个大问题
在 PBTL 模式下、我将输入信号作为100Hz 的升压从0到1V、负载为4R、当输入>= 1V 时、误差信号将触发为低电平、OTW 保持高电平
我需要切换复位引脚以使器件再次正常工作、但仍会出现此问题。
且功耗仅约~40W (36V/1.11A 和48V/0.86A)
请帮助检查此章节。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pham

      对于使用的 PBTL、可能不支持使用的单端、最好在 inputA 和 inputB 之间发送差分信号。 否则、输出可能不符合预期。 您能否使用示波器来捕获输出波形? 根据您的使用情况、它可能具有一些直流电压。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、  
    感谢您的答复
    我试着当您评论时、A 和 INB 是差动信号、在这个输入上 I 增加至1.3V (2.6Vpp)、输出仍然关闭、容量大约为108W (16V3A)
    此问题是否正常?
    我不注意到两个负载端子之间有任何直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 对此器件的专家、但 VDD 和 GVDD 引脚的电压似乎为12V。  我认为 TPA3255-Q1数据表的最大值为11.4V 、标准 TPA3255可以使用12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试使用10.6V 电源、但问题仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pham

     请设置示波器的直流耦合以捕获波形。 并能够测试流经电感器的电流? 最好捕捉故障发生时的点。