This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48310:独立的 VDD 和 PVDD

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1257729/lm48310-separate-vdd-and-pvdd

器件型号:LM48310

您好!

对于 LM48310器件、我是否可以分别将 VDD 连接到3.3V 和将 PVDD 连接到5V? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    LM48310的所有文档都指定了 VDD 和 PVDD 之间的短接、因此以不同的方式实现该器件可能不会遵循指定的性能。
    我不确定使用两个不同电源的原因是什么、但我建议遵循建议并将这些引脚短接在一起。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希

    表示感谢。