This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:短路输出电流

Guru**** 2686295 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1258617/drv134-short-circuit-output-current

器件型号:DRV134

您好!

我在查看此器件的数据表时想知道是否有电流限制功能将短路输出电流限制在80 mA、或者它是否可能大于80 mA?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    短路电流是输出级最大电流驱动能力的函数或输出级晶体管的函数。  该器件没有电流限制功能。

    如前所述、DRV134在25°C 时指定为典型的±85mA、短路随温度变化、如图16所示。  如下图所示、器件只能 在较高温度下驱动典型±50mA。 请记住、这是该器件可以驱动的典型电流、并且没有指定的最小值。  

    电路设计人员还必须考虑输出电压摆幅与输出电流之间的限制。 短路电流和输出电流能力是温度的一个强函数。  如上图所示、随着电流负载增加、到电源轨的输出摆幅受到限制。 优秀实践是为需要驱动 ±30mA 或更低的电路设计器件、以确保器件在考虑温度并允许器件变化裕度的线性范围内工作。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的困惑与 TI 的"理解运算放大器"文档的措辞有关。 它们将短路输出电流定义为"输出对地短路、对电源短路或对指定点短路时放大器可提供的最大输出电流"。 这是否意味着发生短路时负载可以使用85 mA max、还是意味着85 mA max 将通过短路流出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是的、应用手册: 了解运算放大器规格、将短路电流定义为 "当输出对地短路、对电源短路或对指定点短路时、放大器可提供的最大输出电流。" 本文档介绍不同放大器的短路电流的一般定义、以提供背景信息、器件特定数据表将定义实际的负载测试条件。

    对于 DRV134/5、在由+/-18V 双极电源供电时、在输出对 GND 短路或加载以 GND 为基准的极小电阻的情况下测量短路电流。  这是当器件尝试驱动正或负电压时输出拉取和灌入的电流、但当输出短接至 GND 时、输出级受到电流驱动能力的限制。   

    通过查看上面的图14"输出电压摆幅与输出电流间的关系"图、您还可以推断出、当由双极电源供电时、随着输出电压更接近 GND (远离电源轨)、电流驱动能力会更大

    短路电流是输出级电流驱动的函数、并且是一个典型规格。 电流驱动能力随电压摆幅和温度的变化而变化、如上图所示。 器件间和批次间也存在差异。  该数据表未提供最小/最大短路电流、 保守估计是 为了使上面图14和图16中的数据额外发生±30%的变化、以解决器件变化问题。

    TI 高精度实验室上还有许多系列视频、其中讨论了运算放大器输入和输出限制、以及可能感兴趣的运算放大器输出摆幅限制。

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps1.html

    谢谢。此致、

    路易斯