This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:深度睡眠期间的电源电流消耗

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1259406/tas6584-q1-supply-current-draw-during-deep-sleep

器件型号:TAS6584-Q1

大家好、

我正在尝试了解该器件在深度睡眠模式下的总体 IC 电流消耗。 我`sECC 表`了 μ A 关断`和 μ A IDLE`状态期间的工作电流消耗、但看不到任何深度睡眠状态。

感谢您的帮助!

-安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    深度睡眠相当于待机模式。  PVDD 和 VBAT 分别为6uA 和2uA。  DVDD 仍然处于活动状态、因此您可以使其退出深度睡眠。  DVDD 为60mA 最大值。

    此致、
    S·格雷格