This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:EVM 不再通信

Guru**** 2812185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1259505/tlv320aic3120evm-u-evm-no-longer-communicating

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U

你好

我一直在使用主机处理器来按我所需的方式设置寄存器。  我有一个非常简单的设置、使用 RaspberryPi Zero W 作为主机。  我将使用 Python 解释器、并通过 I2C 编写一些基本设置。  我用具有迷你捕捉器夹的电线将 EVM 上的 RaspberryPi 连接到 TP1和 TP2、另一个连接到 TP15接地。  我还有一个示波器、内置协议分析器、与 TP1和 TP2相连、用于解读发送的数据。

这一切都很好,直到它突然不.  我现在无法与板交谈、我不知道发生了什么。  现在、当我将迷你 USB 电缆插入 EVM 时、Windows 10会将该器件解释为"未知"、并尝试安装驱动程序。

启动 CodecControl 时、出现一个空白屏幕:

EVM 上的两个 LED 均熄灭。  这是怎么发生的线索吗?  是否有方法可以将 EVM 恢复到运行状态?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    尝试执行以下步骤来恢复 EVM:

    •  从设备 管理器中删除/卸载所有 USB-AudioEVM 驱动器、包括那些隐藏的驱动器(在"视图"选项卡下、选择"显示隐藏的设备")
    • 卸载编解码器控制 GUI 并使用该 GUI 重新安装

    slac366a.7z

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我遵循了这些步骤。  我将 EVM 插入 PC 后、它立即再次安装驱动程序、显示为"Unknown"。  我有我的同事正在使用的第二个 EVM。  我已将他的 EVM 插入我的 PC 并能正常工作、所以这肯定是与 EVM 相关的问题、而不是与我的机器相关的问题。  还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    您是否通过用同事的 PC 尝试使用疑似故障的 EVM 来跟进此问题? 如果不是、您能告诉我、结果是什么?

    谢谢!
    J·麦克弗森