This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:最小采样频率

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1259775/tlv320aic3204-minimum-sampling-frequency

器件型号:TLV320AIC3204

你好

8kHz 是 TLV320AIC3204的最小可配置采样频率吗?
可以设置4kHz 和2kHz、但它们不受支持吗?

谢谢。

竹成市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takenari-San:

    是的、ADC 支持的最小采样频率为8kHz。

    此致、
    J·麦克弗森