This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:对 PCM1864进行更改- DOUT2不再工作

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1257970/pcm1862-change-from-pcm1864---dout2-not-working-any-more

器件型号:PCM1862
主题中讨论的其他器件:PCM1864

您好!

我从 PCM1864更改为 PCM1862。 使用模拟输入引脚1L 和1R 并将其多路复用至第一个音频 ADC、但使用了数字输出 Dou 和 DOUT2。 使用 PCM1864时 DOUT2正常工作、使用 PCM1862时、DOUT2在不更改软件的情况下无法正常工作。 但在关于 DOUT2引脚的数据表中找不到任何差异。

我在 I2S 模式、而不是 TDM 模式下使用它

GPIO3设置为 DOUT3。

我将混频器1、2和3、4设置为 AD 输出 1L 和1R、与之类似。

我是否遗漏了任何内容或 PCM1862中是否存在 DOUT2限制?

此致、

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。 响应时间为48个工作小时。

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    几个问题。 使用 PCM1864时、您是否在 DOUT 和 DOUT2上同时获得输出? 使用 PCM1862时,DOUT 是否使用相同的软件配置?  

    此致、  

    Ore.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    要使 DOUT2正常运行、请使用 i2c 将 GPIO3引脚配置为 DOUT2。 数据表显示了 DOUT2的不同使用方式:

    此致、

    Ore.