This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:SD/故障引脚运行

Guru**** 2584915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1259632/tpa3138d2-sd-fault-pin-operation

器件型号:TPA3138D2

大家好、

SD/故障引脚是否需要与电源同时为高电平?
如果我将其设置为低电平、然后打开电源、SD/故障引脚将每1.6s 变为高电平一段时间。
如果同时设为"High"、则表示工作正常。
是否有任何可能的原因?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳喜

      该引脚在正常情况下也需要被拉高、并且仅在需要关断时被拉低。 原理图一样给出了参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    我懂了。
    非常感谢。