This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:无 IIS DOUT 的异常输出

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1260050/tas5717-abnormal-output-with-no-iis-dout

器件型号:TAS5717

大家好、

客户将 IIS 应用于 TAS5717、发现当没有 DOUT 时、OUT_A 和 OUT_B 上存在异常输出、如图所示、这会导致扬声器发出噪声。 我还附上了原理图供您参考。 您可以帮助查看一下吗?  

OUT_A 和 OUT_B:

  

IIS 信号如下所示:

SCLK:

LRCLK:

MCLK:

动画:

谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rayna

      PWM 似乎有某种延迟、我现在不能完全确定。 但与 PWM 相关的问题通常具有高得多的频率、人耳听不到。 如果他们能够清楚地听到一些噪声、能否在扬声器侧测试波形并进行 FFT 分析、检查这种噪声的频率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    我有一些问题、

    IIS 波形是从 TAS5751 IIS 引脚测量的?

    在播放模式下没有音频输入时、请测量 OUT 波形。

    此致、

    邓尼·彭