This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:ADC31x0与 PCM186x

Guru**** 2647105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1259715/pcm1860-adc31x0-vs-pcm186x

部件号:PCM1860

大家好、

您能否确认 ADC31x0和 PCM186x 共用 PLL IP? 后者详细介绍了分数 PLL。 我希望同一组(隐藏)寄存器可以在前者中访问。 如果您能提供一些有关如何将 PLL 小数分频器自由设置12c 的指南、将会有所帮助。

谢谢你。

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上图。可以使用 pcm186X 系列中的 PLL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的答复。   ADC31x0怎么样? 您能否确认 ADC31x0和 PCM186x 共用 PLL IP?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是 TI 的旧器件、我们没有有关这些器件的设计信息。PLL IP 在我们的器件中是相似的、但无法确认它们是否相同