This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:TLV320ADC5140IRTWR

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1261361/tlv320adc5140-tlv320adc5140irtwr

器件型号:TLV320ADC5140

在单端模式下、是否必须使用交流耦合电容将 N 通道端接至 GND?

使用外部偏置电源时、内部偏置可以端接至电容是否正确? 我们要将 O/P 放大器   直接连接到 ADC 的 I/P、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表中的以下片段:

    在单端模式下、该端子必须接地。 电容至 GND 仅在交流耦合模式下是强制的。

    如果未使用 MICBIAS、可在软件中将其保持悬空并禁用。

    此致、
    J·麦克弗森