This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:GPIO 引脚功能

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1260881/tas2563-gpio-pin-functionality

器件型号:TAS2563

您好、

根据数据表、TAS2563具有一个可配置的 GPIO 引脚。  

我有一个用例、可以使用此引脚  在 TAS2563启用/禁用时触发另一个器件。  

那么、能否以这种方式对其进行配置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joo:

    GPIO 引脚的主要功能在某些有限的情况下、当需要 MCLK 时用于时钟输入。 除此之外、该引脚的配置会进行选通、仅考虑带寄存器中缓冲器的通用输入和输出功能、不受器件内部状态的直接控制。

    您可以使用 INTz 引脚本身作为替代方案。 有一个"上电"标志、您可以使用寄存器0x1C 页0簿0上的位0取消屏蔽。 虽然该引脚会触发任何其他未屏蔽的中断。

    此致。
    -Ivan Salazar
    应用工程师