This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584启动时间

Guru**** 2560050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1261422/tas6584-q1-tas6584-startup-times

器件型号:TAS6584-Q1

尊敬的 e2e 支持:

我的客户正在尝试缩短他的启动时间。

请参阅以下与此时序图相关的问题:

我们有兴趣知道时间 A 和 B 的范围(最小和最大)、特别是 B。

虽然 A 时间显然没有问题、但当时间 B 过短(例如130ms)时、TAS 通道仍处于关断状态。

相反、如果 TAS 大于230ms、则没有问题、我们可以根据需要控制 TAS 通道。

您能帮助理解这个现象吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用/DVDD 引脚在未知状态(不是 PD 或接地)启动器件、器件可能会卡滞。  请在 PD 引脚上添加一个下拉电阻器。

    此致、
    S·格雷格