请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6584-Q1 尊敬的 e2e 支持:
您将在下面找到几个客户问题、具体关于寄存器0x74和0x75:
将一个8欧姆负载连接到 TAS6584的第一个通道。
我们看到、在初始化 TAS 后、在寄存器0x74和0x75上查询时、即使存在 PVDD 并且环境不是绝对零、它始终会响应0x00。 
TAS 对两个寄存器的持续响应时间超过350ms。
由于我们需要加快这个阶段、我们有一些问题:
- 尽管 PVDD 不是0V 且环境温度约为25摄氏度、但 TAS 以0x00响应寄存器0x74和0x75的原因是什么?
- 如何加快此步骤?
此致、