This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:我是否可以问 PCM1754的 SCK 信号是否可以直接连接到 BCK?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1260501/pcm1754-q1-may-i-ask-whether-the-sck-signal-of-pcm1754-can-be-directly-connected-to-bck

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1754

大家好、

请问 PCM1754的 SCK 信号是否可以直接连接到 BCK?

Br

加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiawei

    表1.  显示了常用音频采样频率的系统时钟速率、显示 SCK 从128fs 一直到1152fs、根据 FS 有一些限制。

    另一方面、BCLK= 2x24xfs=48xfs (2是 L/R 通道、24是通道深度)。 因此、您不能使用 bck 中的 SCK。

    此致、

    阿拉什