This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:PCM 编解码器替代

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1106, TLV320AIC1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1247715/tlv320aic1110-pcm-codec-replacement

器件型号:TLV320AIC1110
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC1106

您好!

下面是 TI 提供的 PCM 编解码器。  
https://www.ti.com/audio-ic/converters/codec/products.html#1340=PCM&sort=1130;asc&

我正在考虑使用 TI 产品来替代 lapis MSM7732A。

https://www.lapis-tech.com/en/data/datasheet-file_db/telecom/FEDL7732A-01-03.pdf

TI 是否有类似的产品?

TLV320AIC1106、TLV320AIC1110等看起来适用、但您能否提供一些建议?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的联系。  

    AIC1106用于 u-law、AIC1110同时用于 A-law 和 u-law。 AIC1110似乎最接近上述 lapis 部件。

    我们的大多数编解码器(如果不是全部)都是线性 PCM。 具有 miniDSP (如 AIC3262)的编解码器也可以使用 Pure Path Studio 执行 a-law/u-law、但是这些编解码器的配置往往会更加困难。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我们正在考虑 AIC 1110。

    我在数据表中找不到任何参考原理图。 是否有 AIC1110的参考原理图 

    2.我原计划使用 MSM7732A VFRO (接收到的音频信号输出)进行输出、但是是否有包含这样一个终端的器件?
    是否应使用单端 EAR2O?

    3.麦克风放大器1和2的含义是什么?
    MSM7732A 似乎没有这样的电路、因此我想在输入之后立即知道增益控制的意义。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:  

    很高兴听到您正在考虑 AIC3110。

    1. 虽然此器件没有激活的 EVM、但请考虑将 EVM 指南作为参考(TLV320AIC1103/1109/1110EVM 用户指南(TI.com) 和 DSP -编解码器开发平台 UG (TI.com)。
    2. 我认为 EAR1和 AR2输出最接近  MSM7732A 的 VFRO 引脚
    3.  输入之后立即进行 增益控制是一个模拟可编程增益放大器。 这在麦克风信号正常为静音时很有用。 可以 在模拟域中获取信号、以在 A/D 转换之前最大限度地增大净空。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好

    关于 Q3的其他问题。
    可编程增益放大器(PGA):是否有办法禁用 MIC AMP1和 MIC AMP2?

    如果可能、我希望在发送侧具有0dB 增益。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:  

    此器件不能选择0dB 增益。  总 TX 通道增益随用户控制的变化而变化、范围为41.5dB 至19.5dB。 默认总 TX 通道增益为23.5dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Andrew、您好

    通过在红色帧上为 ATT 添加一个外部电阻器470kΩ、MIC AP1的增益可以是23.5dB 至0.1dB、并且可以作为 TOTALTX 增益获得0.1dB。 问题可能是由于外部电阻器的变化而产生的输入失调电压、是否可以以这种方式使用它?

     

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    这可能合理、但正如您提到的、电阻器变化会影响失调电压以及正负侧的增益匹配。 我觉得很小心,这是很好的。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供的大量信息。