This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:不在 SPID 或 CM 中放大任何模拟信号

Guru**** 2766875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1260913/tas5805mevm-does-not-amplify-any-analog-signal-in-spid-or-in-the-cm

器件型号:TAS5805MEVM

尊敬的:您知道我如何将此板用作模拟功率放大器吗?

我需要把它连接到 Debian Raspberry PI、这是否可能?

我连接到一台 windows 10电脑,我可以连接到它与 Pure PATH 控制3 ,但我不能真正使用它。

我将一个示波器连接到输出端、只能看到噪声。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beatrice

      很抱歉、TAS5825EVM 可能没有模拟输入端口。 您会考虑我们的一些模拟输入器件吗、如 TPA3128?