This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:我想添加一个函数。 功率放大器发生短路后、它需要检测相关状态并将其报告给 MCU。 请帮助检查是否有任何相关的参考设计。 谢谢!

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1260152/tpa3111d1-i-want-to-add-a-function-after-the-power-amplifier-is-short-circuited-it-needs-to-detect-the-relevant-status-and-report-it-to-the-mcu-please-kindly-help-check-if-there-are-any-relevant-reference-designs-thank-you

器件型号:TPA3111D1

 我想添加一个函数。 功率放大器发生短路后、它需要检测相关状态并将其报告给 MCU。 请帮助检查是否有任何相关的参考设计。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

      您当前的原理图应该能够像您所描述的那样正常工作、只是要确保 R21不会放置在电路板上。 发生短路时、TPA3111会检测到它并将 FAULT 引脚拉至低电平。 我发现它已经报告给 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R21未连接。 但在短路之后、故障仍然处于很高的水平。 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

      如何测试该短路? 您是否使用示波器捕获输出电流、并且通过波形、会发生过流?