This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650:静态功耗和温度

Guru**** 2689055 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1262040/ina1650-static-power-consumption-and-temperature

器件型号:INA1650

Im 制作 PCB 以处理使用 INA1650的信号、但在待机(静态)时、插入 INA1650中的 PCB 会发热、并会消耗大量功率。 我似乎找不到问题、PCB 上没有出现任何短路或可见损坏。 为什么在待机时会变得很热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    您的电源的电流消耗是多少? 您的电源是否会达到电流限制?

    您能否探测 INA1650电源引脚上的电压?

    在组装过程中、可能会开发出可对电源引脚短路的焊接桥。 您的电路板上是否有任何其他组件正在发热? 这可能有助于从电路板上移除 INA 和去耦电容器、检查焊锡桥、然后更换组件。 通常、去除组件的操作也会去除焊桥。

    您还可以考虑使用异丙醇或助焊剂去除剂为您的 PCB 进行全面的清洁。 如果电路板在组装后未进行清洁、残留助焊剂可能导致电源短路低阻抗。

    此致、

    扎赫