This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM-SB:音频论坛

Guru**** 2385830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1259270/tas5825mevm-sb-audio-forum

器件型号:TAS5825MEVM-SB
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

关于 TAS5825M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奥斯卡

     您能更清楚地描述您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 TAS5825M I2C INT PIN

     哪个引脚是 tas5825的 i2c INT 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奥斯卡

     I2C 中只有 SCL 和 SDA、我不确定 INT 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 I2C 的 INT 引脚、如何通过 TAS5825的 I2C 使用 I2C 操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奥斯卡

      客户应使用其 SOC 控制器向 TAS5825发送 I2C 脚本、只有 SLC 和 SDA 线足够了。

      如果我们不熟悉、请查看以下文档。

    e2e.ti.com/.../4705.Understanding-the-I2C-Bus.pdf