This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:每隔几秒音频就会切断

Guru**** 2766365 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1256760/tpa3116d2-audio-is-cutting-off-every-few-seconds

器件型号:TPA3116D2

您好!

我有一个严重的问题音频切断(不是波切, O/p 完全关闭)每几分钟或有时秒和恢复. 我将 O/p 连接到100V LMT (线路匹配变压器)、因为应用中使用的扬声器也具有 LMT、并且需要0-100V 音频 I/p。

所示电路与数据表中的电路非常相似。 我必须绕过输出滤波器以及显著加热器件。  

该问题似乎类似于下面的 diyaudio 链接中报告的问题、但它只在大音量(不是下面链接中报告的小音量)下发生。 该效果与此处看到的相似-https://www.youtube.com/watch?v=fCSD2zig2lw

https://www.diyaudio.com/community/threads/tpa3116-2-1-channel-bt-sound-cutting-every-1s-low-input-video.327198/

我们希望能就这一问题提供任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     您能告诉我您使用的 PVCC 电压是多少、以及输出功率和负载电阻是多少吗? 过压故障可能会一直触发、该故障在该器件中会自动恢复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压为12V、我已经尝试了高达24V、但器件似乎在24V 时升温更多。
    输出功率为25W 扬声器。 8 Ω。
    允许的最大输入峰峰值电压是多少? 地雷高达1.5V RMS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    允许的最大输入峰间电压是多少? 矿场最高可达1.5V RMS。

    输入引脚可以接受的最大值为6V、但您应该根据您的设置使用。 我发现在您的原理图中、增益似乎设置为26dB、如果输入1.5V rms、则意味着输出需要提供30V rms。 考虑到您的电源电压仅为12V、所以输入偏置电流太大。

    我们建议您使用电阻器作为负载、并首先使用固定1KHz 正弦波来测试您的系统。 使用示波器同时捕获输入和输出波形、这将帮助您找到问题并确定最大使用条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对增益设置有何建议? 24V 是否有用或者它是否为高电平..具有变压器负载的24V 甚至无法让我启动..我曾尝试过。 至少在12V 电压下、我能够启动放大器、并且它在播放几分钟后开始打嗝

    此外、我的最终目标是连接到100V 变压器。 目前根据 TI 的一份应用手册、我的变压器好像正在饱和、因此器件将进入短路保护模式、从而出现断续。

    您知道是否有更快的支持模式。 我愿意为此付出代价。 这是一个日常的来回需要长时间的商业化计划。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sudarshan

    24V 是否有用或者它是否太高...24V 变压器负载甚至不能让我开始...我试过。 至少在12V 电压下,我可以启动放大器,并在播放几分钟后开始打嗝[/报价]

    如果24V 无法启动、则很 可能是变压器饱和导致的、可能是变压器的功率能力较低。 而对于12V 持续运行几分钟和断续模式、这可能是由过热导致的、也可能是过流导致的。  

    原理图将 SD 引脚和 FAULT 引脚连接在一起、则故障会自动恢复、即断续原因。 根据我们现在掌握的信息、过流和过热是最有可能的。 您只需要监控温度、还需要捕获输出电流以清楚哪个电流导致了问题。 那么我们就能够解决它。

    如您所知、如果我们希望系统正常运行、则需要计算每个工作点、并测试电路板以确定一切是否正常。 您能告诉我、 在您的计算中 变压器输入和输出端的目标电压和负载值是多少? 另外、TPA3116D2输入侧也需要使用 PVCC 的输入信号电平是多少? 总输出功率是多少、TPA3116D2是否也适合输出此类功率? 如果您对这个问题都有答案、我相信我们可以轻松地找出问题。

    您知道是否有更快的支持模式。

    TI 具有本地归档团队来支持客户。 如果您从贵公司的销售部门或代理商处获得 TI 的器件、我想他们可以联系到您。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提供详细的帮助 Shadow He,

    变压器专门针对8欧姆输入进行定制设计和制造、其中25W 的初级侧功率为14.14V、次级侧功率为100V (400欧姆)  

    最令人沮丧的部分是,如果我提供一个纯正弦波1Vrms 输入到 TPA3112 (通过一个600:600变压器)从1kHz 到7.5khz,变压器的输出是完美的。 无斩波、全功率等

    使用完全相同的设置、如果我通过笔记本电脑用音乐取代纯正弦波、那么在放大器切断之前、我无法超过6瓦的电量。

    对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sudarshan

    如果我通过笔记本电脑将纯正弦波替换为音乐,我无法在放大器切断之前超越6瓦特的电源。

    有几种可能、都与变压器有关、我们需要逐一检查。

    1.音乐可能包含多个突发信号。 可能平均功耗很低、但可能有多个音调、瞬时功耗非常大、从而导致变压器 短时饱和。 我们可以尝试使用8欧姆的电阻器 作为 TPA3116的负载、看看您播放音乐是否能获得更大的功率。

    2. 音乐中包含的频率也可能会导致变压器出现错误。 使用正弦波进行测试时、我们需要从20Hz 到20KHz 进行测试。  低频可能会引起问题。 变压器将更容易在低频率下达到饱和。