This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825的时间顺序适用于客户系统

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1261003/tas5825m-time-order-of-tas5825-apply-in-customer-system

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

团队成员

客户在阵列麦克风系统中使用 TAS5825、放大器用于播放 ADC 收集的语音。

在系统设计中、ADC 没有数据缓冲器、因此 TAS5825必须在 ADC 向其传输数据之前准备就绪、否则、系统可能会卡住。

每次开始播放音频时、TAS5825的初始化过程应该需要很长时间(大约5s)、因此无法满足系统时间顺序。

问题是:

1. TAS5825可以在器件上电后在 DSP 中保持配置、但不能在每次需要播放音频时重新配置。

2.我们是否在 Linux 系统中有启动配置演示用于向客户演示?

谢谢!

此致

8月21日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joe

    Unknown 说:
    1. TAS5825能否在器件通电后保持 DSP 中的配置、而不是每次需要播放音频时都重新配置。

    抱歉、所有 I2C 代码都需要在上电后进行配置。 我们可以考虑增加 SCL 时钟频率、使用突发模式来缩短初始时间。 如果我们不使用过多的 DSP 函数、也许可以保存一些代码。

    Unknown 说:
    2. 我们是否在 Linux 系统中有启动配置演示供客户演示?

    我们有 TAS5805 Linux 演示、如下所示的链接。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722027/linux-tas5825m-linux-drivers