This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3129D2:TPA3129的启动问题

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3129D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1260779/tpa3129d2-startup-problem-with-tpa3129

器件型号:TPA3129D2
我们正在使用 TPA3129D2、它偶尔会从错误的增益开始。 在上电序列期间,当对增益电压进行采样时?。  
从数据表 SLOS941C、2016年5月、2018年1月更新 "增益设置在上电期间锁存、无法在器件上电时更改。"   
我们发现增益"电压"噪声很大、了解何时 对其进行采样会有所帮助。
 PVCC 电源轨(黄色)和增益引脚(蓝色)的示波器尺寸
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我分享客户原理图和 PCB 布局?

    当 SDZ 引脚为高电平时、将在上电时锁存增益设置。 当 SDZ 为高电平时、启动周期结束。

    那么、您可以一起监控 SDZ 和增益引脚波形吗?

    如果增益引脚不稳定、您可以拉低 SDZ 引脚来延迟一段时间、然后在增益引脚稳定时拉高 SDZ 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    因此没有公开的原理图。  问题可能是 SD 与 PVCC/AVCC 一起出现。  如果能在数据表中找到它、那会很好。  我将通过电子邮件联系我们的 FAE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gavin

    我将关注电子邮件。 现在、我将关闭 E2E。

    谢谢!

    此致、

    德里克