This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505未使用确认进行响应。

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TAS2505, TAS2505-Q1, TCA9802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1262426/tas2505-tas2505-is-not-responding-with-acknowledge

器件型号:TAS2505
主题中讨论的其他器件:AM5718、、、 TCA9802

您好!

我们将音频放大器 TAS2505与 Sitara am5718配合使用。 音频放大器的连接如下所示:

MCLK 为25MHz。 我们通过 i2c 接口将 i2c 地址发送为0x30,写入位0,寄存器地址为0x00,值为0x00,我们已观察到确认始终为高。 i2c 从器件不响应数据的原因。 我们还给出了外部复位、然后它也没有响应。 请指导我哪里做错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能 I2C 线路的上拉太强、以至于 TAS2505-Q1无法将其驱动至低电平?
    TCA9802规范指出存在内部电流源、因此您可以尝试移除 R366和 R367并检查它是否有用。

    I2S 时钟与 I2C 接口无关、因此无论 MCLK 如何、都至少应能够读取和写入寄存器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师