主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3262
尊敬的先生/女士:
对于 TLV320AIC3263、我有一些准时的问题。
- 在 TLV320AIC3263数据表和您的参考指南中没有 PCB 布局建议、如果您有一个建议、能否向我提供文档、或者我能否使用 TLV320AIC3262数据表中提供的建议?
- 音频论坛推荐用于 MCLK 的一种方法是使用低抖动时钟。 您建议时钟的抖动值(ps)是多少? 是否可以只提供一个晶体或者使用晶体/振荡器组合是否更好?
- 如果我不使用 ASI2、ASI3和 GPIO 3和4、是否可以提供 IOVDD2和 IOVDD3? 或者编解码器是否必须正常工作?
- 在我的客户设计中、我将使用两个编解码器、如果我使用两个编解码器的 ASI1、是否存在任何问题?
- 我知道如果不使用输入、则 建议将交流耦合到 GND 0.47uF 电容器以 提高噪声性能、但为什么需要将典型配置中建议的输入电容器从1uF 更改为0.47uF?
- 如果我不使用 IN1L/AUX1和 IN1R/AUX2、如果我对 GND 应用交流耦合是否有任何问题? 连接到 IN1L/AUX1的 MICBIAS_EXT 和 MICDET 引脚可在0.47uF 电容器之后连接至 GND?
- 我可以将 MICBIAS 引脚保持悬空吗?
此致、
Jorge Brenes。