This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007:输入通道分离

Guru**** 2575435 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1262532/tlv320aic3007-input-channel-separation

器件型号:TLV320AIC3007

您好!

我们的客户目前处于使用 TLV320AIC3007的可行性研究阶段。

下面是对 MIC1L 至 MIC2L 或 MIC3L 之间的信号分离性能的好奇心。

数据表在第6页指定了 MICxL 至 MICxR 性能、但未在信号路径条件以上指定。

如果使用此编解码器、他们担心分离值超过75dB。

预期的信号分离电平是多少?

此致、

望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    信号路径条件是具有48kHz Fs、16位格式的标准 ADC 路径。 结果是在 MICxR 数字通道上测量的、在 MICxL 上具有1KHz -2dB FS 输入。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pdjuandi:

    感谢您的回复。

    测量条件很清楚、见数据表注释。

    但是、我的问题不清楚、但我的意思是什么是 MIC1L 与 MIC2L 分离性能之间的规格?

    另一种组合是 MIC1L 至 MIC3L、MIC1R 至 MIC2R 和 MIC1R 至 MIC3R。

    这些信号路径使用类似的 PGA 和 MUX、数据表中是否至少可以预期达到75dB?

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有这些分离的规格编号。