This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:单端(直流耦合)输入

Guru**** 2508975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1262458/drv2700evm-single-ended-dc-coupled-input

器件型号:DRV2700EVM

您好、TI 支持团队、

运行条件:5V 外部电源
我当前正在使用直流耦合输入、但在输出信号中发现一些非周期性的意外尖峰。 这是正常的吗?
如果不是、它来自哪里? 它可能来自电路板上的数字串扰、例如 PWM 信号、但我断开了除直流输入之外的所有连接/引脚。

我能问是否有任何可能的方法从输出信号中消除这些尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们取得联系并提供了波形。 需要测量单端输出还是差动输出?  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney:

    这些是直流端口在不同输入信号下 V+和 GND 的输出测量值。

    宜家市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yijia:  

    该器件并非专为使用单端器件而设计、因此您看到的是共模噪声。 使用差分输出时、该噪声被消除。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特