This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:PCM5121

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1261515/pcm5121-pcm5121

器件型号:PCM5121
主题中讨论的其他器件:PCM5142

您好,

 如何 配置1.1通道输出?在调试期间,EQ1 和 EQ 2是同步的、如何对它们进行独立配置、例如 EQ1用于低通滤波器、EQ2用于高通滤波器?

我们是否有一些有关1.1通道配置的相关文档?  

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    您可以独立配置 Biquades (例如, 一个为低通,一个为高通等) 只需右键点击感兴趣的 Biquad、  双二阶 GUI、A 此时会打开一个新的弹出窗口 、您可以使用自己的值配置双二阶滤波器。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arash,á lez

    非常感谢您的答复。

    但当进行 独立配置时 ,例如当配置 biquad1时,biquad2 也会随 biquad1发生变化,现在我们不知道如何对它们进行不同的配置,一个 biquad 总是随另一个配置发生变化。 请观看以下视频。

    e2e.ti.com/.../PCM5121.mp4

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn、 请允许我从侧面看一下它、并将在周四下午进行回复。  

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    如果您自己构建流程、并将需要的组件拖动到流程中、则可以独立地更改双二阶滤波器。 但是,如果您使用 Rom 流程(如上所示),则无法单独更改这些流程。 因此、如果您自己构建流量、则可以执行1.1通道。

    此致、

    阿拉什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

     请帮助确认、 PCM51xx 无法拖动、PCM5142可以拖动、 如何 独立构建流程? 请参阅 BURST 视频:

    e2e.ti.com/.../VID_5F00_20230824_5F00_133313.mp4

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、我刚刚通过电子邮件向您发送了一个文档。

    此致、

    阿拉什