This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:FS=88.1kHz 时的 Delat 时间

Guru**** 2814275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1262702/pcm5122-delat-time-when-fs-88-1khz

器件型号:PCM5122

大家好、

我的客户计划使用88.1kHz 的采样频率并考虑每个滤波器的延迟时间。 例如、如果是正常(8x)滤波器、当 fs=48kHz 时、延迟时间系数为20。 当 FS=88.1kHz 时、20是否也适用于正常(8x)情况?  

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shunsuke:

    是的,延迟时间与采样频率成正比,系数 是固定的 。 因此、88.1 KHz 的延迟时间为20 * 11.35 us。

    此致、

    阿拉什