This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:芯片功率计算

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1262595/tas6424-q1-power-calculation-of-chips

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

我看到了 TI 的 D 类 AMP TAS6424、我不明白这里的功率放大器功率是如何计算的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tonyx

      这是实际的测试结果、无法计算。 这是 MOSFET 的 Rdson、电感器中的电阻以及路径上的其他寄生电阻。 当您开始发挥功耗时、这些电阻会从负载中吸收一些电压、无法完全确定其值。 此外、还从 AP 对10% THD 点进行了测试、几乎无法手动计算。