This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV593:DRV593效率与驱动电流间的关系?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1262218/drv593-drv593-efficiency-vs-drive-current

器件型号:DRV593

我在 DRV593数据表中看到该图:

我如何解释此图? 如果在5V 电压下有2 Ω 负载、则功率为12.5W。 在这种情况下、我是否可以假设 PO=0.5线意味着 PWM 上有很短的占空比来降低该12.5W 的功率? 当然、效率会很高、因为大部分占空比都是关闭时间? 此图表设计得似乎模糊不清。 其他制造商提供的器件在效率与驱动电流之间的关系图更清晰、如下所示:

市场上几乎所有其他 TEC 驱动器都具有效率曲线、随着驱动电流如上图所示降低、效率曲线会急剧下降。 您的图表乍一看似乎意味着 DRV593的效率要高得惊人、但我想知道您是否要显示效率与驱动电流之间的关系图、如果后者实际上具有类似的效率压降? 您能提供这样的图表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布鲁斯

    [quote userid="197897" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1262218/drv593-drv593-efficiency-vs-drive-current 如何解释此图表?

    该数据表似乎仅在不同负载值下提供多个固定功率。 实际上、不会给出具有固定负载值但不同输出电流/功率的曲线。  

    很抱歉,几乎不可能找到更多关于这款设备的信息,似乎已经超过20年前。 我试着搜索、似乎也没有新的器件可以替代它。 抱歉。